This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:最大负载电流为85度

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794232/lmr33630-q1-maximum-load-current-85deg

器件型号:LMR33630-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR33630

您好~

在 LMR33630-Q1数据表中、图23显示了最大负载电流与环境电流的关系。

尽管考虑 Rtheta_JA=50dc/W (实际 PCB)、但85deg 时的最大负载电流大约为2.2A。

这是否意味着在85度条件下、LMR33630完全无法覆盖高达3A 的满负载?

或者、是否有任何方法可以通过增加铜或其他任何方法来支持85deg 下的3A 电流?  

(在图22中、即使使用较大的铜面积、Rtheta_Ja 也不能减小到低于48度、因此看起来存在限制。)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jin-Suk Choi

    您的分析是正确的。 在许多情况下、LMR33630-Q1在3A/85C 下可能会超过125C。 您可以通过非常好的热布局和4oz 铜实现这一点、但这可能太多了。

    我们还看到汽车客户可以使用金属固定装置将支柱作为散热器放置到 IC 上。 我们尚未对类似的设置进行测量、但如果这是一个选项、肯定会有所帮助。

    Sam