This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:用作 PWM 降压控制器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794156/lm5116-used-as-a-pwm-buck-controller

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: UCC27712

大家好、

我想将 LM5116用作非隔离式同步 PWM 降压控制器。

当 FET 在280V 的漏极电压下运行时、栅极驱动器也需要承受电压。

是否可以将 HO 和 LO 端子连接到栅极驱动器 UCC27712的 Hi 和 Li?

此时、LM5116末端的 SW 端子是否与 GND 连接没有问题?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji、

    我认为这是可能的,但可能需要一些考虑。 我将咨询产品专家、并向您反馈您需要考虑的事项。 我应该在24小时内收到回复。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji、

    是的、您可以执行此操作、但必须考虑一些事项。 您必须为 LM5116提供符合其规格的电压。 您应该检查以确保 HO/LO 的输出电压符合 HI/LI 的限制。 必须将 LM5116的 SW 引脚连接到 GND、但这意味着会丢失用于预偏置启动和二极管仿真的过零检测。 我可能还没有想到其他一些注意事项、因此请仔细阅读数据表。

    Sam