This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:使能引脚电压在 Vin 上升期间有一个阶跃

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791589/tps53219a-enable-pin-voltage-has-a-step-during-vin-rising

器件型号:TPS53219A

大家好、

我的客户设计了 TPS53219A、使能引脚来自电阻分压器、电源为12V 输入电压。

但在12V 电压上升期间、我们测量到使能电压有一个阶跃。

在使能升压之前、此时 Vin 为~3V、使能引脚为~0.5V 至0.6V。

请问有没有原因?

谢谢你。

波形如下、蓝色启用、绿色为 Vin 12V。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    EN 关断阈值约为0.5V、因此我认为它是您在缓慢斜坡启动时看到的迟滞。 由于 EN 阈值约为1.4V、因此无需担心这一点。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    我们将电阻器更改为较低的值(56.2k 和12.4k)、但保持相同的比率。

    使能波形变得平滑、找不到阶跃。

    加电时、使能端从0V 上升、迟滞会导致使能端在0.5V 内升高、但使能端高阈值为1.7V。

    在断电时、使能端还应看到由迟滞导致的0.5V 降压? 但使能引脚高阈值仍为1.7V。

     即使在使能端为0.5V 时没有迟滞、我认为如果客户将电阻器更改为较低的值、仍然可以吗?

    如有任何疑问、请告知我。

    实际上、我告诉客户该步骤还可以、但他们仍然希望获得平滑的波形。

    谢谢。

    此致、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    无论如何、这是一个很好的改变(EN 分压器的较低电阻)。 我会建议这样做。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    谢谢你。

    另一个快速问题是、正如您提到的、使能阈值为1.4V。

    在数据表 EC 表中、使能阈值为1.7V (0C~85C)、最小值为1.8V (-40C~85C)。

    在特性描述7.3.1中、使能阈值通常为1.4V。

    哪一个是正确的?

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    EC 表阈值保证最小值 典型阈值为1.4V。 因此、对于一个设计、根据良好的设计实践、EN 上的电压应该高于最小值。 换言之,在最低输入电压下,电阻分压器应设置为>1.8V。

    此致、

    Mathew