大家好、
我的客户设计了 TPS53219A、使能引脚来自电阻分压器、电源为12V 输入电压。
但在12V 电压上升期间、我们测量到使能电压有一个阶跃。
在使能升压之前、此时 Vin 为~3V、使能引脚为~0.5V 至0.6V。
请问有没有原因?
谢谢你。
波形如下、蓝色启用、绿色为 Vin 12V。
此致、
艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mathew:
我们将电阻器更改为较低的值(56.2k 和12.4k)、但保持相同的比率。
使能波形变得平滑、找不到阶跃。
加电时、使能端从0V 上升、迟滞会导致使能端在0.5V 内升高、但使能端高阈值为1.7V。
在断电时、使能端还应看到由迟滞导致的0.5V 降压? 但使能引脚高阈值仍为1.7V。
即使在使能端为0.5V 时没有迟滞、我认为如果客户将电阻器更改为较低的值、仍然可以吗?
如有任何疑问、请告知我。
实际上、我告诉客户该步骤还可以、但他们仍然希望获得平滑的波形。
谢谢。
此致、
艾伦