This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:如何在我们的条件下设置频率。

Guru**** 2523150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794071/tps54140-how-to-set-the-frequency-in-our-conditions

器件型号:TPS54140

你(们)好。

我有两个问题。 可以给我一些建议吗?

1.当负载以1mSec 的脉冲驱动400mA 时,如何设置更好的频率?

  (VIN:4~28.8V 灵活、输出电压:3.3V 或3.7V)

2. 开关频率如何在 Eco-mode 下变化。  

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我不确定我是否理解这个问题。 您需要找到为您提供1mSec 导通时间脉冲的频率。 这将针对不同的 VIN 和 VOUT 而变化。 降压占空比将与 VOUT/VIN 成正比(但由于效率< 100%、该占空比会更高一些)。 您可以使用此公式根据 VIN 和 VOUT 规格的导通时间计算频率。

    2. TPS54140在 Eco-mode 中跳过脉冲。 有关 更多详细信息和波形、请参阅数据表第8.4.1节。

    Sam