This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:0.8V 固定输出

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P, TLV759P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794029/tlv757p-0-8v-fixed-output

器件型号:TLV757P
主题中讨论的其他器件: TLV759P

尊敬的 TI:

数据表第1页 显示了可提供的固定输出电压- 0.6V 至5V (阶跃为50mV)

但没有器件型号 TLV75708PDBVR。 0.8V 固定输出器件不可用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、
    正确、TLV757P 目前没有发布0.8V 电压。 请在平均时间内使用 TLV759P (可调输出版本)。

    此致、
    Wilson