This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100上的校准

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794147/bq35100-calibration-on-bq35100

器件型号:BQ35100

尊敬的先生:

了解在制造过程中、我们需要对此 IC 执行一些校准。 我是否可以知道校准与我们使用的电池无关、或者我们必须将主电池组装为一个系统来执行校准。

如果需要校准以包含主蓄电池总成、那么、如果主蓄电池电量耗尽且需要更换蓄电池、我们是否需要使用新蓄电池再次执行校准?

从中删除

仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,SIM

    当您谈论校准时、您是指电压电流和温度校准、还是指使用新电池重新配置监测计。

    如果是前者、那么不是、它只是一个需要的校准。 如果是后者、则您只需使用新的电池命令。 请参阅技术参考手册以了解更多详细信息。

    谢谢
    Onyx