This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:KEYIN 引脚的意外行为

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794015/bq78350-r1-unexpected-behavior-of-the-keyin-pin

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76200BQ76940

使用钥匙输入进行放电 FET 控制。 我尝试使用 KEYIN 引脚来控制使用 BQ76940、BQ76200并使用 BQ78350-R1进行控制的设计上的放电 FET。 当 KEYIN 引脚被设定为 OFF 位置时、放电 FET 的接通和关闭持续几秒钟。 只有当电池充电器正在为电池充电时、才会发生这种情况、但当充电器断开时不会发生这种情况。 这种行为是意外的。 在我的应用中、始终连接充电器、我需要一种关闭输出 FET 的方法  

在使用 KEYIN 控制输出时、是否期望 DSG FET 的这种切换?

控制 DSG FET 的推荐方法是什么?

R2固件是否解决了此问题?

提前感谢您的帮助。