This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1845A:UC1845A 开关 MOSFET 击穿问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1845A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792661/uc1845a-uc1845a-switching-mosfet-breakdown-problem

器件型号:UC1845A

您好!

我使用 UC1845A 来控制开关元件 MOSFET (FCB20N60F)、该 MOSFET 用于典型的反激式转换器电路。 MOSFET 的漏极连接到变压器。 MOSFET 在极少数情况下无法稳定工作并发生故障。 它通常工作正常。 您是否有解决此 FET 问题的建议? 将 MOSFET 更改为 TI csd19502q5b 可以 解决这个问题吗?  (虽然电路上使用的 FET 具有600V VDS 电压、但该 FET 的 VDS 电压较低、为80V。 您能不能建议使用比 FCB20N60F 更好的 FET)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以建议更好的 MOSFET、但直到找到 MOSFET 断开的原因。

    MOSFET 击穿的两个主要原因是在运行期间违反了 VGS 或 VDS。

    您是否能够检查这两个波形?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够检查这两个波形?

    谢谢、
    Daniel