This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73633-EP:TPS73633MDBVREP

Guru**** 2325560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790550/tps73633-ep-tps73633mdbvrep

器件型号:TPS73633-EP

我们在 其中一个电路中使用 TPS73633MDBVREP 器件。 在环境测试期间、该器件暴露在环境中(-40°C 持续90分钟、+71°C 持续90分钟)。 该部件在过程中出现故障。 当我们在发生故障后检查器件的输出电压时、它一直显示为2.5V。 我们无法找到同样的原因。 我们要求您帮助我们了解背后的推理并提出解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol、

    您是否能够提供:

    原理图

    顶部标记

    器件在测试过程中出现故障时的情况。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、

    感谢您提供原理图!

    您是否知道器件在测试过程中何时发生故障?

    您提供的温度也是器件温度还是环境空气温度?

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    和环境空气中运行。
    谢谢
    Amol Adsul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、

    您是否能够获得顶端标记?
    顶部的图片也可以。

    谢谢、
    Daniel