This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845AQ:UC2845AQD8R 数据表没有 QEC100标记、是否可用于汽车应用?

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794119/uc2845aq-uc2845aqd8r-datasheet-has-no-qec100-mark-can-it-be-used-in-an-automotive-application

器件型号:UC2845AQ

您好!

    我发现、TL082QDRQ1和  UC2845AQD8R 的数据表 中没有任何 QEC100标记。 但是、从器件型号中、我们知道它是一款汽车器件。

我有疑问    、TL082QDRQ1和 UC2845AQD8R 是真正的 QEC100器件、还是仅温度可以达到125℃?我是否可以将这些器件用于汽车产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    我认为这些器件应该适用于汽车应用、但我同意数据表中并未说明这一点。 让我向工厂确认这一点。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    这些器件是 Q100标准之前发布的汽车器件。 这就是 TI 器件名称中 Q 和 Q1之间的差异。

    此致

    Peter