Other Parts Discussed in Thread: TPS63020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63020 您好!
TPS63020的相位裕度只能约为30度、这让我感到困扰。
请告诉我如何提高相补角。
此外、请告诉我需要多少相补角。
此致、
哈塞加瓦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Brigitte–San、
感谢你的答复。
我了解到、即使相补角为30度、也没有问题。
这是一个问题。
1)前馈电容应连接到哪里?
2)相补角的最小值是多少?
例如、在20度下是可以的吗?
------------------------
我的测试的组件包括:
原理图配置与数据表(修订版 G)中的图7应用电路相同。
R1 = 100k Ω
R2 = 10kohm + 150ohm
C1 = 10uF x 2
C2 = 10uF x 3
C3 = 0.1uF
L1 = 1.5uH
VIN = 5.4V
VOUT = 5.43V
负载1.6A
相位裕度是通过 FRA5097测量的、在 R1和 Vout 之间增加了75欧姆。
此致、
哈塞加瓦