This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:关于关闭序列时间

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793408/tps659037-about-off-sequence-time

器件型号:TPS659037

您好!

在电流电路中、从 PWRON 下降到 RESET_OUT 下降的时间大约为12秒
您能告诉我如何缩短关断序列之前的周期吗?

我确认了以下帖子。
e2e.ti.com/.../620511

”另一种方法是将 GPIO_7/POWERHOLD 和 RESET_IN 直接连接到 LDOVRTC_OUT。 这将在供电后立即启用 PMIC,并且不需要任何软件来保持 PMIC 正常运行。”
如果使用这种方法、能否缩短 RESET_OUT 下降之前的时间?

此致、
Yusuke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    感谢您在论坛中搜索先前的答案、我很高兴能帮助您实现您的期望目标。

    如上一个帖子中所述、POWERHOLD 和 RESET_IN 都可以是关闭请求、请注意、当 DEV_ON 位设置为0b 时、POWERHOLD 仅是关闭请求。 数据表表表中列出了所有可能的关闭请求。 通常情况下、这取决于他们想要如何关断。 如果用户想要使用软件、则设置 DEV_ON 或 SW_RST 可能就足够了。 如果用户想要使用硬件、POWERHOLD、RESET_IN 或 PWRDOWN 可能就足够了。 这通常还取决于可订购产品的最有效顺序。

    如果您对行为有更多疑问、请包含可订购的特定器件型号、因为不同版本(一次性可编程 OTP 设置)的行为可能有所不同。 例如、RESET_IN 极性可以是高电平或低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin San、

    感谢您的友好支持。
    客户正在考虑使用 TPS6590378。

    让我再了解一件事。

    1。
    我想确认一下、以防...
    是否可以使用以下方法缩短复位下降之前的时间?
     "将 GPIO_7/POWERHOLD 和 RESET_IN 直接连接到 LDOVRTC_OUT "

    2.
    客户仅使用 PWERON 引脚执行序列/关闭序列。
     (客户仅希望通过硬件打开/关闭序列。)
     '在当前电路中、从 PWRON 下降到 RESET_OUT 下降的时间大约为12秒。'

    但是、对于以下连接、
    如何生成关闭请求?

    6.2 ACT2OFF 序列
    http://www.ti.com/lit/ug/sliu011f/sliu011f.pdf#page=16

    请 告诉我推荐的方法。
    我们目前正在考虑以下问题。
    μ・将信号输入 PWERON、将 LDOVRTC_OUT 输入到 AND 逻辑
    到 GPIO_7 / POWERHOLD 和 RESET_IN 的・输入和逻辑输出

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    根据用户指南(与您链接的 GPIO_7相同)、TPS6590378确实将 GPIO_7配置为 POWERHOLD: http://www.ti.com/lit/ug/sliu011f/sliu011f.pdf

    将 GPIO_7 / POWERHOLD 和 RESET_IN 直接连接到 LDOVRTC_OUT 将具有数据表中所述的效果-它将立即发出请求。 这不会导致系统关闭。

    要获得关断事件、我建议使用 POWERHOLD 引脚、如简单的使能引脚-当该引脚处于高电平时、器件将通电。 当它变为低电平时、只要 DEV_ON 位为0且没有活动中断、它就会断电。 或者、可以使用 RESET_IN、然后无论 DEV_ON 或中断如何、它都会关闭。 如果使用 POWERHOLD、RESET_IN 应连接到 LDOVRTC_OUT、除非您希望有两个禁用源并且如果使用 RESET_IN、则 POWERHOLD 应连接到 LDOVRTC_OUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin San、

    感谢您的回答。
    让我再问一个问题。

    1. “PWERHOLD 控制” 是否比“PWRON 控制”更快地达到 RESET_OUT 下降?

    关于 DEV_ON 控制
      0被写入 DEV_ON 位。
      但是、关断序列不会启动。
       您能告诉我如何启用 DEV_ON 位控制吗?  

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    1.是的、只要没有其它 ON 请求处于活动状态、RESET_OUT 应在 POWERHOLD 下降沿之后立即变为低电平。 PWRON 关断需要长按键  

    2.从数据表中的表5-9开始、说明了打开和关闭请求以及可以控制这些请求的原因。 例如:"DEV_ON 事件的优先级低于其他开启事件;仅当没有其他开启条件使器件保持活动状态时、它才强制 TPS659037器件进入关闭状态"