Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
您好!
在电流电路中、从 PWRON 下降到 RESET_OUT 下降的时间大约为12秒
您能告诉我如何缩短关断序列之前的周期吗?
e2e.ti.com/.../620511
”另一种方法是将 GPIO_7/POWERHOLD 和 RESET_IN 直接连接到 LDOVRTC_OUT。 这将在供电后立即启用 PMIC,并且不需要任何软件来保持 PMIC 正常运行。”
此致、
Yusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
您好!
在电流电路中、从 PWRON 下降到 RESET_OUT 下降的时间大约为12秒
您能告诉我如何缩短关断序列之前的周期吗?
Kevin San、
感谢您的友好支持。
客户正在考虑使用 TPS6590378。
让我再了解一件事。
1。
我想确认一下、以防...
是否可以使用以下方法缩短复位下降之前的时间?
"将 GPIO_7/POWERHOLD 和 RESET_IN 直接连接到 LDOVRTC_OUT "
2.
客户仅使用 PWERON 引脚执行序列/关闭序列。
(客户仅希望通过硬件打开/关闭序列。)
'在当前电路中、从 PWRON 下降到 RESET_OUT 下降的时间大约为12秒。'
但是、对于以下连接、
如何生成关闭请求?
6.2 ACT2OFF 序列
http://www.ti.com/lit/ug/sliu011f/sliu011f.pdf#page=16
请 告诉我推荐的方法。
我们目前正在考虑以下问题。
μ・将信号输入 PWERON、将 LDOVRTC_OUT 输入到 AND 逻辑
到 GPIO_7 / POWERHOLD 和 RESET_IN 的・输入和逻辑输出
此致、
Yusuke
您好、Yusuke -San、
根据用户指南(与您链接的 GPIO_7相同)、TPS6590378确实将 GPIO_7配置为 POWERHOLD: http://www.ti.com/lit/ug/sliu011f/sliu011f.pdf
将 GPIO_7 / POWERHOLD 和 RESET_IN 直接连接到 LDOVRTC_OUT 将具有数据表中所述的效果-它将立即发出请求。 这不会导致系统关闭。
要获得关断事件、我建议使用 POWERHOLD 引脚、如简单的使能引脚-当该引脚处于高电平时、器件将通电。 当它变为低电平时、只要 DEV_ON 位为0且没有活动中断、它就会断电。 或者、可以使用 RESET_IN、然后无论 DEV_ON 或中断如何、它都会关闭。 如果使用 POWERHOLD、RESET_IN 应连接到 LDOVRTC_OUT、除非您希望有两个禁用源并且如果使用 RESET_IN、则 POWERHOLD 应连接到 LDOVRTC_OUT。
您好、Yusuke -San、
1.是的、只要没有其它 ON 请求处于活动状态、RESET_OUT 应在 POWERHOLD 下降沿之后立即变为低电平。 PWRON 关断需要长按键
2.从数据表中的表5-9开始、说明了打开和关闭请求以及可以控制这些请求的原因。 例如:"DEV_ON 事件的优先级低于其他开启事件;仅当没有其他开启条件使器件保持活动状态时、它才强制 TPS659037器件进入关闭状态"