This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713P:是否有任何显示 TLV71330P 输出电压变化的直方图?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791829/tlv713p-do-you-have-any-histogram-which-shows-tlv71330p-output-voltage-variation

器件型号:TLV713P
主题中讨论的其他器件:TLV713

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TLV71330P 用于他们的下一个产品。

 他们知道、当 VOUT≥1.8V、TJ = 25°C 时、TLV1330P 输出电压变化在+/- 1%以内

 但他们想知道实际的变化以供考虑。

    您是否对 TLV71330P 输出电压有任何直方图?

 如果你有的话,你能不能给我这个偏差考虑?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    很遗憾、我无法找到 TLV71330P 的数据。 我可以获得的最接近的电压选项是3.3V 的数据。 在25C 下、0mA 负载下的平均输出电压为3.2966V、标准偏差为3.31e-3。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    我刚才也找到了3.0V 的数据。 在25°C 时、0mA 时的平均输出电压为2.998V、标准偏差为0.003V。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    非常感谢您的快速回复。 对客户和我都很有帮助。

    我可以再问一个问题吗?

    您是否有任何输出电压偏差与温度的数据?

    是 TLV713数据表(SBVS195E)的第8页的图2还是图3? 但我认为它仅显示典型数据。
    您是否有任何有关无负载时-40°C 至+125°C 之间最大输出电压偏差的数据?
    在25°C 下、它是否小于输出电压的+/- 2000ppm?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    您所要求的数据对于电压基准更为常见。 对于 LDO、我们通常不提供输出电压偏差数据、因为这不是我们的器件特征。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    感谢您的回复。 我明白了!

    此致、
    Kazuya Nakai。