This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:降压模式问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TPS61029, TPS61022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792983/tps61099-questions-with-down-mode

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件: TPS61029TPS61022

您好、先生、

‘DTPS61099长时间运行“自主模式”,是否会产生副作用? 例如、缩短芯片寿命周期

在降压模式下、电感器电流计算是否仍然遵循公式4? (请参阅数据表 SLVSD88K–2016年7月–2018年5月修订版)?

如果 TPS61099输出电流受到限制,则 Vout 接近 Vin,这意味着它进入‘直通’模式,对吧?

谢谢。

 

B.R.、Hedy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hedy
    如果转换器长时间处于"降压模式"、则需要检查热性能。 此模式下的效率远低于正常模式。

    此计算不适用于递减模式。 因为 FET 的工作功能发生变化。 它将带来更大的压降。

    对于与电流限制相关的问题、请将"8.3.5电流限制操作"检查为:
    TPS61099x 采用逐周期过流保护(OCP)功能。 如果电感器峰值电流达到电流限制阈值 ILIM、主开关关闭、以停止输入电流的进一步增加。 在这种情况下、输出电压将降低、直至实现输入和输出之间的功率平衡。 如果输出降至低于输入电压、TPS61099x 将进入降压模式。 在降压模式下、峰值电流仍受 ILIM 逐周期限制。 如果输出降至1.6V 以下、TPS61099将再次进入启动过程。 在直通操作中、不启用电流限制功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您还可以为我们分享您的要求和目标。 输入电压、输出电压范围和负载条件如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mingiu、

    感谢您的快速响应。

    我有两个输入源、一个是 Li-MnO2 (3V 至2V)、另一个是适配器电源(3.4V)。

    而 I 设计 Vout 为3.1V、负载电流为3uA 至650mA。

     

    我知道 TPS61099在某些情况下会进入降压模式或达到电流限制,但这些器件在“短时间”内工作,但周期数很多。

     

    因此,我需要知道潜在的风险和缺陷现象。

     

    B.R.、Hedy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hedy:
    如果您可以解决热问题、转换器可以继续以降压模式或满电流负载运行。

    恐怕 TPS61099可能不支持从2V 升压到3.1V/650mA。 最小 ISW_LIMIT 0.8A。 我们有 TPS61029和 TPS61022、可实现更大的电流能力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mingiu、
    谢谢、我将对此进行研究。