This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:TPS61500是否可以支持5V 输入电压、24V 输出电流、400mA 输出电流?

Guru**** 2813565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, TPS61194-Q1, TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793777/tps61500-may-tps61500-can-support-5vin-vout-24v-iout-400ma

器件型号:TPS61500
主题中讨论的其他器件: TPS61194-Q1TPS61194

你(们)好,先生  

TPS61500是否可以支持5V 输入电压24V 输出电流400mA?

如果无法支持、客户可以更改输入电压=9V 输出电压24V 输出电流400mA。 它可以正常工作吗?

我们是否可以为这类应用提供汽车解决方案?

                                  令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    恐怕 TPS61500无法支持5V 输入电压下的24V 输出电流400mA 输出电流、因为它可能触发电流限制;
    但它可以支持输入电压=9V、输出电压=24V、输出电流=400mA 的应用。

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean

    我们可以使用汽车级器件吗?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、
    对于 TPS61500、我们没有 Q 级、但您可以使用 TPS61194-Q1、它可以支持此类应用。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean

    我将 TPS61194数据表与图1相混淆。 最大升压电流、这意味着总共4个通道的输出电流吗?
    如果我们的输入电压为15V,则可以将输出电压设置为 Vout = 37V,总输出电流为500mA (每个通道=125mA)?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ho Bogey、
    TPS61194是升压+灌电流拓扑、最大电流受灌电流和电流限制的限制。 对于每个灌电流、它只能输出最大100mA 的电流。 总电流为400mA。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean
    感谢您的回复、
    我们是否可以知道图1./2/3./4。 通常想向客户展示什么?

    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、
    该图显示了在具有不同输入电压/输出电压/电感器和开关频率的详细条件下的最大升压电流。 您能否单击"已解决"按钮。 谢谢。
    Reagrs
    肖恩