This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:关于轻负载下的最小输出电压。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793331/lmr62014-about-minimum-output-voltage-in-light-load

器件型号:LMR62014

你(们)好。

您是否对轻负载的最小输出电压进行了调节?

我们希望与输入3.9V ~ 12V 一起使用、输出尽可能低。

(负载最大为100mA。)

根据数据表、当输入电压较低时、输出受到限制。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    LMR62014是一款升压转换器、这意味着输出电压高于输入电压。 当输入电压设置为高于调节输出电压时、Vo 将为 Vin 减去整流二极管的压降。
    您需要的目标电压是多少? 您希望输出电压为恒定值吗? 如果是、我们可以为您找到一个降压/升压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Zack。
    非常感谢您的快速回复。
    我们希望使用12V 输出。(我们的输入是来自电池或交流适配器的3.9V~12V。)
    这意味着我们的配置是在 LMR62014之后放置 LDO。
    因此、我们希望使压降尽可能低。

    我们必须为 ADC 使用 LDO。

    此致。
    Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    您可以将输出电压设置为13V、并在其后使用 LDO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Zack。

    感谢您的检查和回答。
    我知道我们的使用没有问题。

    我还有一个问题要问你。
    为什么输出受到输入电压和负载的限制。

    此致。
    Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    LMR62014以固定频率和电流模式控制运行。 在低负载条件和低占空比(Vin 接近 Vout)条件下、它所需的脉冲小于正常值。 因此纹波可能高于正常水平、开关频率可能会变化。 我根据您今天的条件使用 EVM 测试电路。 在 Vin=3.9~12V 条件下、该器件可生成13.2V @100mA 电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Zack。

    非常感谢。
    我明白了!!

    此致。
    Kengo。