请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR62014 你(们)好。
您是否对轻负载的最小输出电压进行了调节?
我们希望与输入3.9V ~ 12V 一起使用、输出尽可能低。
(负载最大为100mA。)
根据数据表、当输入电压较低时、输出受到限制。
此致。
Kengo。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.