This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:TPS7A7001反馈电阻器 R2=10K 欧姆

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790693/tps7a7001-tps7a7001-feedback-resistor-r2-10kohms

器件型号:TPS7A7001

您好!

 

我的客户使用 R2=10K 欧姆、R1=56K 欧姆在 PCN 之前发布的量产数据中获得3.3V 输出。

在 TJ=125oC 时、这些电阻器的漂移性能会达到多少?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K. Hirano、

    限制 R2的原因是为了提高温度范围内的精度。  在较高的温度下、反馈电流增加得足够大、以至于我们无法忽略对电阻分压器的影响(正如大多数 LDO 中所做的那样)。  

    输出电压的变化为:

    ∆VOUT = IFB x (VOUT / VREF) x [(VOUT / VREF) x∆R2 –∆R2]

    其中、∆VOUT = VOUT (R2=30k)–VOUT (R2≠30k)、类似地、∆  ∆R2 = 30k–R2 (如果您希望 VOUT (nom)以百分比形式表示、请将其除以数据表规格)。  必须将此精度添加到数据表中指定的精度范围。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

     

    感谢您的回答。

     

    让我确认一下。

    在我的客户案例中、

    VOUT=3.3V

    Vref=0.5V、基于数据集。

    ΔR2 =30K-10K=20E3

    根据数据表、IFB (max)=1uA。

     

    因此、在高温下向数据表规格中添加精度百分比的计算结果为22.4%、如下所示?

    ΔVout (%)=(1E-6 x (3.3/0.5) x ((3.3/0.5) x 20E3 -20E3) x 100/3.3 = 22.4%

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、K. Hirano、

    是的、您的计算是正确的。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K. Hirano、

    很抱歉、所提供的方程式有两个错误。  请在此处找到正确的公式:

    ∆Vout =--IFB x (Vout / Vref) x [(Vref / Vout) x∆R2–∆r2]

    这个经校正的公式将产生一个低得多的 Δ Vout。  我对这种混乱表示歉意。

    非常尊重、

    Ryan