This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:电流/电压测量;基准电压

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790551/sm72445-current-voltage-measurements-reference-voltage

器件型号:SM72445

您好、Xi 先生、

我尝试通过阅读参考文章来解决我的问题、但我仍然对 SM72445的电流和电压测量有一些疑问。
我知道将 avout 上的电压与引脚 A0进行比较、以确定是否存在过压情况。 您选择的分压器位于接线柱中对我来说是合理的。 但是、如果我想读取实际电压、比如通过 I2C、我如何告诉 SM72445我使用了什么分压器。 如何设置基准(例如、5V 表示40V 实际电压)?

谢谢、

弗里德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frieder、

    支持该器件的工程师已离开办公室、将在大约1.5周内返回。 之后、他将能够为您提供支持。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frieder、

    很抱歉耽误了我的商务旅行。 A0和 avout 应匹配。 请遵循第8页给出的数据表公式。 选择 RFB2=2k。 选择 RFB1后、您就知道 RT1和 RB1比率、您可以为 RB1选择一个值来确定 RT1。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xi 先生、

    感谢你的答复。
    我很清楚数据表中的计算结果。 我了解如何设置最大输出电压。
    我怀疑的是、如果控制器了解我使用的分压器。 假设我选择 RFB2 = 2k、我希望输出电压为50V。 因此、我选择 RFB1为23k。 当输出电压达到50V 时、这将导致控制器的 AVOUT 引脚上的电压为4V (描述为 Vor the Avin 引脚、因此我想这是实现它的方法)。 但我找不到方法告诉控制器我使用了哪个分压器。 我可以使用 I2C 对此进行编程吗? 如果控制器没有该信息、它将测量错误的电压并可能跟踪错误的 MPP。
    Avin 和 IOUT 也会出现同样的问题。 关于 IOUT、我需要告诉控制器我使用了什么放大来获得正确的测量值、对吧?
    我希望您能帮我解决这个问题。

    最棒的,弗里德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    负责的工程师现已不在办公室。 他将在4月23日之前答复
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,弗里德

    MPPT 算法基于差分值、可消除测量中的直流偏移。 它实际上并不需要实际的绝对功率测量、但它根据功率的增量变化做出决策。 例如、它将占空比增加一步、并检查计算出的功率是否大于或小于先前的。 如果它较小、它将回退占空比。 如果它大于、则会增加另一个步长。 因此、测量精度无关紧要。

    因此、对于 VOUT 分压器、您应该选择与 A0匹配的电阻分压器以实现40V 的电压、小偏差无关紧要。

    谢谢、
    Youhao