This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880-Q1:LM3880-Q1的最大上拉电阻

Guru**** 2391285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880-Q1, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793708/lm3880-q1-maximum-pull-up-resistor-for-lm3880-q1

器件型号:LM3880-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3880

大家好、团队、

我的客户希望降低 LM3880-Q1在待机状态下的静态电流。

LM3880-Q1在待机时的输出应为"L"。

因此、 不仅需要 LM3880-Q1 IQ、还需要通过外部上拉电阻器电流来提供电流。

数据表提到使用100k Ω。

但是、客户希望减小电流。

您能否提供用于降低电流的最大上拉电阻器值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果他们想要减小电流、上拉电阻源可能与 LM3880的源极不同。

    该标志的泄漏电流高达20nA。 您必须对连接标志输出的泄漏进行计数。

    这将在正常运行期间提供上拉电阻器上的压降。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    感谢您的快速响应。

    明白。

    此致、

    Yuki