This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38693-ADJ:需要折返电流限制图

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38693-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792041/lp38693-adj-need-the-foldback-current-limit-graph

器件型号:LP38693-ADJ

大家好、

 我的一位客户希望将 LP38693-Adj 用于他的新项目。

电流要求可能在几毫秒内超过500mA。 他们在 AVL 列表中已经有此器件。

客户有兴趣了解 Vin-Vout<4V 和 Vin-Vout>4V 的折返电流限制图。

请分享相同内容。

此致、

Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harmeet、

    在 TI 收购之前、LP38693-ADJ 最初由 National Semiconductor 发布。 请让我们花几天时间了解折返电流限制。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harmeet、

    LP38693-ADJ 的电流限制行为可能会随应用的余量(Vin - Vout)而变化。  在下面、请找到3.3V 输出下的电流限制。  您可以看到、强制输入电压和强制输出电压之间的余量减小了、电流限制增大。

    非常尊重、

    Ryan