This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:LM2576HV-5.0开关稳压器故障

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792573/lm2576hv-failure-of-lm2576hv-5-0-switching-voltage-regulator

器件型号:LM2576HV
LM2576HV-5.0最近出现了一连串故障。 自2013年以来、我们一直在为我们的设计购买此器件。 我们在北卡罗来纳州夏洛特的合同制造商 Assembly Technologies 的最新发货故障率超过70%。 我们已将问题解决为 LM2576HV-5.0在输入电压为53VDC 或更高时出现故障、在输入电压为48VDC 时、该问题符合规格要求。 当器件发生故障时、它允许输出电压尖峰在完全关闭之前从电路板上取出大量器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven,

    您能否分享设计的原理图和布局。 此外、您如何保护您的设计免受任何输入电压瞬态的影响?

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ambreesh
    我可以提供您请求的信息,但无法将文件附加到该论坛中,请告诉我如何将文件发送给您。 该特定设计已投入生产超过10年、最后一次修改是在2013年完成的。 自2013年以来、我们交付了超过30、000个装配体、没有任何问题。 该问题刚刚在我们的上次生产运行中开始。 如果我们将 LM2576HV5.0替换为没有任何问题的新器件、我很难理解这是一个设计问题。 该电路板由48VDC 电源供电、该电源也为一组电池充电、该电路板安装在手机塔中以保持电子产品冷却。 我们可以通过将直流电源电压从48VDC 缓慢增大到53VDC 来使 LM2576HV-5.0发生故障、在发生故障时不会涉及瞬态。 如果您提供了上传文件的方法、我可以提供一些屏幕截图来显示故障发生的时间。
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven,

    请发送电子邮件至 ambreesh@ti.com,我们可以查看原理图。
    此外,您还可以与代理团队一起启动 FA 流程。


    ----阿姆布雷什