This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10500:过流波形和行为

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791380/lmz10500-over-current-waveform-and-behavior

器件型号:LMZ10500

您好、先生、

请帮助解释 LMZ10500的 OCP 波形

我通过电子负载缓慢增大 I_LOAD、直至进入 OC。

 LMZ10500 在区域1中的行为是什么?

如果处于 OCP 条件、LMZ10500将自动重试(区域2)、对吧?

谢谢你。

Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amos、

    这两个示波器图的 X (time/div)和 Y (vV/div)比例是多少? 行为1的持续时间有多长?

    当 OCP 跳闸时、器件将关闭 PFET、直到下一个开关周期。 在此期间、如果负载拉低输出电压且反馈降至0.375V 以下、则会启用短路保护。 这在您的第二个波形中很明显、此时输出电压下降并启动断续模式。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amos、

    正如 Jimmy 提到的、输出短路中的断续运行模式由低于0.375V 阈值的反馈信号触发。
    "区域1"中的行为(使用上述命名约定)是逐周期电流限制行为。 这是反馈降至0.375V 阈值以下之前的 OCP 行为。

    谢谢、
    Denislav