This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMPS -启动和验证的测试计划和程序

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793744/smps-test-plan-and-procedure-for-bring-up-and-validation

主题中讨论的其他器件:UCC28064AUCC256301

大家好、

您好!!

IAM 是电源设计的新功能。 我们设计了采用 UCC28064A 和 UCC256301 IC (PFC+LLC IC)的电源。 几乎所有设计部分都已完成,现在计划开始测试。 在此之前、我想知道如何启动此类电源板的启动、因为它具有高电压、我不想烧坏我的板。

想知道设计人员在该领域提出的设计中遵循的一般方法是什么。  

分享您的建议、如果此 IC 有任何程序/测试计划可供使用、请分享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Balasubramani

    我们很高兴听到您有一个内置了 UCC28064A 和 UCC256301的设计。 正确的做法是、如果电路板的设计或制造出现错误、使用这些器件进行高压设计的初始上电可能会导致灾难性损坏、因此我们建议您仔细进行测试。

    以下是我们建议在为新设计加电时使用的一些技巧。 它不全面、也不能防止故障。 请确保您遵守实验室中指定的所有高压安全程序。 新设计总是会灾难性地失败。 具有多年经验的电源专家仍然拥有可爆炸和烧毁电路板的设计。

    -首先分别测试 UCC28064A 和 UCC256301级,然后进行组合
    -在施加高电压前,先测试并检验所有低压电路
    -如果可能,请使用隔离式交流电源
    -使用具有电流源限制的交流电源,将限制设置为恰好高于所测试的最大功率。
    -最小输入时的测试,最低负载优先。 分别缓慢增大功率级别和输入电压
    -密切监视关键信号,如果您看到的波形不是预期的波形,请不要增加电压或功率
    -确保您的示波器探头都以相同的电位为基准(如果您不使用隔离式探头)

    此致、
    Eric