This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:是否要在新的 HMTL webench 中添加热仿真?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791590/webench-power-designer-thermal-simulation-to-be-added-to-new-hmtl-webench

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS61087

团队、

我看到以下答案:

e2e.ti.com/.../769713

您是否有添加功能的时间线?
它是否可以与 https://training.ti.com/thermal-design-made-simple?cu=1135313上的视频“1.2简化热设计”中所示的内容相媲美

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AnBer、您好!
    我们决定不添加进行热仿真的功能。 相反、我们提供的计算会在任何功率组件的温度超过组件的限值时提醒用户。 这称为"热警报"功能、此功能已发布。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerold、您好!

    感谢您的反馈。

    我个人喜欢旧 webench 的热仿真、尤其是在线培训(显示了计算与 Webench 仿真)向客户明确说明了其优势:
    training.ti.com/managing-heat-dissipation-dcdc-switching-regulators

    对于新的 webench (HMTL5)、现在还不清楚警报所基于的公式/计算。 如 TPS61087用例所示(请参阅我们交换的离线电子邮件)、警报不会解释您需要注意的原因/内容。

    我们可能不需要精确的仿真(例如显示 PCB 不同点的温度)。
    但是、仍然提供一个简化的汇总表来提供高水平信息(给出给定参数的芯片最高温度、TI 器件中的功率耗散)是有道理的。
    我希望您将来能考虑它。

    谢谢、
    A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AnBer、您好!
    全新的 WEBENCH (HTML5)仍可为您的设计提供各种关键电源组件的温度。 您可以查看原理图下方的"工作值"表、该表将提供 IC、MOSFET (如果是外部的)等的 Tj 信息

    此致、
    Gerold