This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:电池连接

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793207/em1402evm-battery-connection

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1

您好!

我想为评估模块上的连接器 J1提供的电线开发一个电池线束。 如果我参考文档 SNOU143、表2、它会指出:

引脚18、BAT1、 "正极端子 BAT1、负极端子 BAT2。

这是否意味着标记为 BAT1的导线(来自评估套件提供的连接器) 需要分开、一端连接 BAT 1上的正极端子、另一端连接 BAT2的负极端子。

您是否有可用的接线图?

谢谢、

Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malcolm、

    BAT1的正极端子是 BAT2的负极端子。
    它们是相同的点。

    我可以问您正在处理的项目吗?

    谢谢

    Roger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们正在为客户开发 BMS 系统。 我不能说太多。

    为了更好地理解(因为我的硬件工程师不在办公室)、J1的电线标有 BAT0、BAT1至 BAT16。 标有 BAT1至 BAT16的导线是否连接到相应电池的正极端子上?

    Malcolm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malcolm、

    是…。 你是对的。 BAT 1进入 Bat 1正极端子。

    我将要求友谊,以便我们可以私下交谈。


    Roger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 但是、我认为我正在获得配置。

    其他几个问题:

    有两个 BAT0。 它们都连接到电池1的负极端子?

    有两条线标有 BAT16和 BAT16S。 这两个都连接到电池16的正极端子?

    感谢你的帮助。

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malcom、

    对您的两个问题都是可以的、但它们是强制和合理的。
    您可以参考 bq76pl455A-Q1参考原理图、并在此处获取一些想法。

    Roger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Roger

     

    感谢您的指导。 我今天将设置并试用系统

     

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    我按照两张图片中所示设置电池。 由于无法加载第二张图片、我必须发布两个帖子。

    我连接了电池的负极端子侧。

    但是、与 BMS 系统没有通信

    配置是否正确?

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电池的正极侧。 连接到 BAT16的两根红线

    Malcolm