This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:关于垂直电流限制停止

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021, TIDA-010000, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793734/lm5021-about-vertical-current-limit-stop

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件: TIDA-010000UCC28740

您好!

LM5021是否具有垂直电流限制停止功能?

此外、我们的客户计划设计隔离式直流/直流。 DC400V - DC1000V 中的输入、输出功率为10W。

他们找到了 TIDA-010000、但此设计具有电流缓冲器。 它们被关注的是开关延迟和回合中的功率损耗。

您能否告诉我们有关理想 TI 解决方案的信息?

此致、

ACGUY

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    LM5021通过电流感应引脚 CS 提供逐周期保护。 如果此引脚上的电压超过0.5V、则栅极驱动输出引脚被驱动为低电平。

    TIDA-010000将 UCC28740用于反激式控制器、而不是 LM5021。 它还在 CS 引脚上提供逐周期保护。 该引脚上没有可防止过流保护的"缓冲器"。

    R21提供前馈线路补偿、以消除因内部比较器的传播延迟和 MOSFET 关断时间而导致的 IPP 与输入电压的变化。 UCC28740数据表中提供了更多信息。 C22是一个滤波电容器、可消除开关噪声、从而防止器件不正确运行。 它将创建一个带有 R21的低通 RC 滤波器、此滤波器将过流保护延迟一个位、但是功率级可被设计为适应这一情况。

    此致、
    Eric