请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5021 主题中讨论的其他器件: TIDA-010000、 UCC28740
您好!
LM5021是否具有垂直电流限制停止功能?
此外、我们的客户计划设计隔离式直流/直流。 DC400V - DC1000V 中的输入、输出功率为10W。
他们找到了 TIDA-010000、但此设计具有电流缓冲器。 它们被关注的是开关延迟和回合中的功率损耗。
您能否告诉我们有关理想 TI 解决方案的信息?
此致、
ACGUY