This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6025:基准噪声

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6025, ADS1259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790932/ref6025-reference-noise

器件型号:REF6025
主题中讨论的其他器件: ADS1259

您好!

很抱歉、此主题与 REF6025没有直接关系。

如果此论坛不合适、请转至适当的论坛。

我观看了 URL 下方的 Δ-Σ 电压基准培训视频。

下面的幻灯片显示的内容大约为4:30。

为什么基准噪声与满量程范围利用率成正比?

我认为基准噪声是恒定的、与输入信号无关。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    我对视频的理解。 来自电压基准的基准噪声在 ADC 中是恒定的。 您所查看的图形是如何将继承的 ADC 噪声和 VREF 噪声结合起来并将其参考输入。

    这是另一个讨论相同问题的文档。 www.ti.com/.../slyt339.pdf

    这是另一个更详细地讨论的博客。

    e2e.ti.com/.../the-impact-of-voltage-reference-noise-on-delta-sigma-adc-resolution


    电压基准噪声是恒定的、但由于输出代码∝Vin/Vref、在较低的 Vin 电压下、比率会降低。
    在查看输入参考噪声时、我们将查看代码之间的转换噪声。 如果我们将2个不同的 Vin 与相同的 VREF w/噪声进行比较,我们将看到 Vin 中的较高者将与理想值有较大的代码差异。

    例如
    VIN = 1V、5V
    VREF = 10V
    Vnoise (夸张)= 0.1V
    12-b 分辨率

    电压范围
    输出代码(噪声)= 2^12 * 1/(10+0.10)= 406
    输出代码= 2^12 * 1/(10+0.10)= 410
    代码差= 4代码->~10mV

    电压范围
    输出代码(噪声)= 2^12 * 5/(10+0.10)= 2028
    输出代码= 2^12 * 5/(10+0.10)= 2048
    代码差= 20个代码->~50mV

    从该示例中、我们可以看到、1V 输入电压在最坏情况下会出现10mV 误差。 而在5V 输入电压下、误差会增加50mV。 这显示了 ADC 输入端 VREF 噪声的线性影响。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcoo-San、

    我还有其他问题。

    下面的幻灯片从大约7:07开始显示。

    这个"带宽"是否意味着基准噪声滤波器截止频率?

    如果是、ADC 噪声为何会根据该带宽降低?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    是的、带宽是指电压基准和 ADC 的截止频率。

    对于 VREF、滤波器通常由输出电容器或输出端的 RC 滤波器决定。

    在本视频中、它们是指具有可编程数字滤波器的 ADS1259。

    通过更改滤波器、您可以影响带宽并降低带宽。 这会以数据速率为代价、但会降低噪声。

    -Marcoo