This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30606:将 INH/UVLO 与 PGOOD 配合使用?

Guru**** 2812615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ30606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793879/lmz30606-using-inh-uvlo-with-pgood

器件型号:LMZ30606

您好!

我使用的是连接到 LMZ30606的 TPS7A8701。

我希望将 TPS7A8701的 PGOOD 连接到 LMZ30606。

是否可以将其连接到 INH/UVLO 引脚?

我们是否应该在该引脚上使用任何上拉电阻器?

您能否建议您如何在两个器件之间以菊花链形式连接 PGOOD?

 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ROI、

    请勿在 LMZ30606的 INH 引脚上放置外部上拉电阻器。 INH 引脚已经有一个内部上拉电流源、这样、当悬空时、INH 引脚将启用器件。 建议使用 图22所示的电路 来控制 LMZ30606的 INH/UVLO 引脚。 在您的情况下、您还需要在逻辑门之前使用反相电路、以便当 TPS7A8701的 PG 为高电平时、INH/UVLO 应保持悬空。  

    此致、

    Jimmy