This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求功率输出可以支持正负解决方案

Guru**** 2815775 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793358/asking-for-the-power-output-can-support-positive-and-negative-solution

主题中讨论的其他器件:LM5180-Q1


大家好、
我们是否有可支持的解决方案? VOUT 1.2V~24V/-1.2~-24V/ 1mA?

VIN 可能为3.3V 或24V。

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    查看 LM5180-Q1。 这是一个 PSR 反激式转换器、它可以有额外的绕组来提供额外的隔离式输出。

    Sam