我正在寻找正向压降和反向泄漏电流非常小的器件(在85温度下小于100nA)。 我将使用该器件为超级电容器充电、然后为 RTC 芯片供电。
输入电压额定值为3.3V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:Vaibhav、
感谢您与 E2E 联系!
我们有一些器件可能在这里工作。 我们拥有集成了反向电流保护功能的负载开关、例如 TPS22916。 但是、反向泄漏电流略高于100nA。
如果您需要泄漏电流较小的器件、则需要使用背靠背 FET。 从负载开关的角度来看、您可以在 B2B 配置中使用双通道器件、例如 TPS22976、如第10.1.4节所示。
如果您有任何疑问、请告诉我!
谢谢、
黄亚瑟
要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch
如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
尊敬的 Arthur:
是的、我不能使用分立式、因为如果我选择泄漏电流更小的二极管、则正向压降会增加。 基本上、我的应用具有3.3V 电源 RTC 芯片、我希望在没有3.3V 电压的情况下使用超级电容器保持 RTC 电源开启。因此、要使 RTC 保持更长的持续时间、毫微安培的电流损耗非常重要。 现在、我认为我应该使用背靠背 MOSFET 配置、如果您能在没有压降的情况下为超级电容器充电、并且反向泄漏电流也非常小、那么您会感到很失望。