This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:平衡问题

Guru**** 2796825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793782/bq77pl900-balancing-questions

器件型号:bq77PL900

您好 TI。

我对 BQ77PL1900的电池平衡操作有一些疑问。

请告诉我。

我已经知道电池平衡在 VOV ~(VOV–ΔVOVH)下运行、但在放电时、电池平衡不工作?

2.是否有任何关于电池电压差或电池不平衡电压阈值的规格?

在正常状态下、一节电池的电压下降0.1V。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、
    1.是的、在独立模式下使用时、平衡在过压阈值下运行、直到电池电压降至 OV 迟滞阈值以下。 电池是在充电还是放电都无关紧要。 通常需要进行充电以将电压升高到 OV 阈值、通常情况下、适度放电会将电池电压下拉并导致 OV 恢复。 如果 OVH 设置为零或电池进入 OV 时充电电流为高电平、则当充电电流停止时、电池电压可能会立即降至 OVH 阈值以下、并且可能没有平衡。

    无电压差或不平衡阈值。 该器件将独立在 OV 级别进行平衡、其容差如数据表中所示。 当使用主机模式时、由主机做出平衡决策、校准电池电压将对平衡产生很大影响。

    3.看起来读数在电池单元上,也许在 IC 上。 顶部电池存在如此大的差异是很不寻常的。 我会寻找 VC1网络中的泄漏、或者到 GND 的某个路径、或者进入 IC 的意外电流。 如果电流流入 VC1和流出 VC2、则 VC2和电芯9的电压应更大。 在这些情况下、检查输入滤波电阻器上的电压可能会有所帮助、当器件采样电压时、它通常非常小且具有峰值。