This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:需要了解

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793771/bq21040-need-understanding

器件型号:BQ21040

您好,

我正在设计一个应用程序,在该应用程序中,电源始终与系统相连。

我所需要的只是当它们不是使用锂离子电池的电源时的应急备用电源。

因此、我需要对 BQ21040有所了解。

1.由于我的应用程序将持续运行,当电池在一段时间后自动放电时,BQ21040的计时器如何在第一次完全充电后复位,因为它们不会取出电池,也不会与主机控制器通信。

由于规定充电将在“OUT 端子电压下降到低于调节电压100mV”时再次启动,即当电池电压下降到4.1V 以下时,如果是这种情况, 由于 其充电放电周期未正确完成,电池健康状况是否会受到影响? 或者是否有任何方法可以设置"刷新阈值"?

或者、如果这不是适合此类应用的 IC、请向我推荐合适的 IC、并提供相应的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    如果电池仍然连接到 BQ21040、并且仍然为 BQ21040供电、则:
    1) 电池在4.2V 电压下完全充电、充电计时器此时复位。
    2) 当电池电压下降100mV 时、再充电周期将开始、计时器将再次启动。
    3) 再充电周期将遵循与正常充电周期、终止和计时器相同的要求。

    电池健康状况--电池制造商最好回答这个问题。 典型充电周期列为500、容量减少80%、但这将是一个完整的充电周期、而不是待机模式、容量仅减少100mV。