This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:如何设置设计容量?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQSTUDIO, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793652/bq78350-r1-how-to-set-the-design-capacity

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350BQSTUDIO

您好:

我已使用 BQ78350+BQ76940+12个 Dell 制造 BMS。

实际上、有两个电池组、每个组由6节电池组成。

组标签上显示的数据如下所示:

6节电池

22.2V

222.0Wh

10000mAh

现在、问题是如何更改 bqStudio 中的设计容量?

如何更改设计容量 CWH?

如何更改设计电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    从屏幕捕获中、您的 PC 似乎没有与 BQ78350通信。 当您连接到设备时、您将看到第2列中显示的值。 您可以直接在此窗口中键入新值、然后单击"Write All"按钮将新值写入数据闪存。

    设计电压为3.7V (每节电池的电压)。 请务必按照本应用手册中的步骤操作、以帮助您设置 BQ78350-R1: http://www.ti.com/lit/an/slua924/slua924.pdf

    此致、

    Matt