请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件:BQ76940、 BQ78350、 BQSTUDIO、
您好:
我已使用 BQ78350+BQ76940+12个 Dell 制造 BMS。
实际上、有两个电池组、每个组由6节电池组成。
组标签上显示的数据如下所示:
6节电池
22.2V
222.0Wh
10000mAh
现在、问题是如何更改 bqStudio 中的设计容量?
如何更改设计容量 CWH?
如何更改设计电压?