This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:反向泄漏电流

Guru**** 2386840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791583/tps25940-reverse-leakage-current

器件型号:TPS25940

我们使用该产品为超级电容器充电、 在没有 TPS25940超级电容器输入电压的情况下、将为 RTC 芯片供电。 那么、当输出引脚与超级电容器的电压为3V 时、反向泄漏电流是多少。根据数据表、18V 时的反向电流为几微安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    欢迎使用 E2E!
    感谢您的支持!
    我们在3V 时没有数据、但我希望比在18V 时低得多。 我可以测量多个器件、并根据需要提供典型值。 请告诉我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    非常感谢。
    如果在没有输入电压的情况下获得3.3V 的泄漏电流数据、那将会非常好。
    在我们的应用中、我们将使用该产品为超级电容器充电、以避免二极管压降、但在关闭状态下、几纳安的电流也会影响超级电容器的性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    我的工作台测量结果在3.3V 时提供1.2uA 的泄漏电流(在没有输入电压的情况下)。 这是可以接受的吗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢您的测量。 但对我来说、这高于要求、我正在考虑100-300nA 的反向泄漏电流开关。

    此致、

    Vaibhav Waman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    不幸的是,这正是我们的立场。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Rakesh