This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:TPS40428 PG 引脚波形、不使用 PMBus 控制10mVpp 范围内的电压纹波

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793695/tps40428-tps40428-pg-pin-waveform-not-to-use-pmbus-to-control-voltage-ripple-r-ange-10mvpp

器件型号:TPS40428

我想使用 TPS40428来为 Xilinx Kintex UlltraScale Chip 供电。 它的输出为0.95V。 我不想使用 PMBus 实现电源。 请提供参考设计。 请提供 PG 引脚波形。 电压纹波 r

Ange 10mVpp。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表中提供了参考设计和一些测试结果。
    在软启动之前和期间、PG 引脚保持低电平。 当 Vout 被调节时、它变为高电平。

    谢谢