This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:PG 引脚始终为高电平

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62133, TLV62130, TLV62130A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792672/tlv62130-pg-pin-is-always-high

器件型号:TLV62130
主题中讨论的其他器件:TPS62133

您好!

我遇到了 TLV62130的 PG 引脚问题。 根据手册:'对于 TLV62130、当器件由于 EN、UVLO 或热关断而关断时、它是高阻抗。' 在我的设计中、它通过100kOhm 电阻器上拉至 TLV62130的输出、但在我的设计中、PG 始终保持高电平、即使 IC 正常工作、也不会通过 EN 引脚或 UVLO/热关断状态下关断。 TPS62133连接到同一电路板时、可以毫无问题地控制 PG 引脚、它会在正常工作期间将其拉低。 我的设计只是基于 TLV6213x EVM 模块和器件数据表的通用设计。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yury、

    请澄清我的理解是否正确。 对于 TLV62130_130A、当 Vout 处于稳压(正常工作)范围内时、PG 引脚会变为高阻抗、如下表所示。 您也可以参阅 EVM 用户指南(http://www.ti.com/lit/ug/slau416a/slau416a.pdf)获取参考波形(图15和16)。

    要在不同器件状态下获得 PG 引脚的正确逻辑电平、您需要检查器件标识、以确定它是130还是130A、如下所示。

      - TLV62130A:Vuni

      - TLV62130:VUBI

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    非常感谢您的回答、我肯定有 TLV62130版本、而不是"A"版本。

    我是否正确理解 PG 引脚在正常运行期间不会保持低电平? 根据您提供的链接、实际上、当加电时、我不会看到类似的行为- PG 闪烁一次、然后保持高阻态。

    数据表有点令人困惑、其内容如下:"TLV62130具有内置电源正常(PG)功能、用于指示输出电压是否已达到其适当电平。 PG 信号可用于多个电源轨的启动定序。 PG 引脚是一个开漏输出、需要一个上拉电阻器(连接至任何低于7V 的电压)。 它可以灌入2mA 的电流并保持其指定的逻辑低电平。 对于 TLV62130、当器件由于 EN、UVLO 或热关断而关断时、它具有高阻抗。'

    因此、它应该指示输出电压是否达到了适当的电平、所以我假设-它应该以某种方式保持在低电平状态来表示这一点? '并保持其指定的逻辑低电平'-这不是正确的行为吗? TPS62133正是这样、这是我的原理图、我可以看到 PG 在正常运行期间几乎变为零、例如在热关断时变为高阻态。

    据我了解、Vth_pg 是 VFB 的95%、反过来又是800mV。 那么、是的、您是正确的、器件将处于高阻态模式、但随后使用了什么 PG 引脚? 它仅在0.8V 从零到95%的短暂转换期间指示'POWER_GON'、然后再次变为高阻态...

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    尤里。

    P.S. 请注意、我已将 R2更改为680k、将 R3更改为130k、因此不用担心这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我在设计中发现了另一个错误- C3应该被连接至 AGND、这已经被修复了。

    最后一个问题是、在 WEBENCH 中、R3不应超过180kOhm、而在数据表中、它表示 FB 引脚上的电压调节为800mV。 输出电压的值为
    通过从公式6中选择电阻分压器进行设置。 建议选择电阻器值
    kΩ 至少2uA 的电流、这意味着 R2的值不应超过400 μ V'

    哪一个是正确的-使用的电阻不超过180kOhm 或不超过400kOhm? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yury、

    只是总结一下您强调的问题。

    PG 功能

    回答:当 Vout 大于或等于0.95*Vout 时 PG 保持高阻抗,当 Vout 降至0.90*Vout 时 PG 变为低阻抗。 请参见下图。

    如果您的目标是在 PG 变为高阻抗(Vout > 0.95*Vout)时打开 LED 、并在 PG 变为低阻抗(Vout < 0.90*Vout)时关闭 LED、那么我建议使用不同的电路(请参阅下面的原理图)。 原始原理图似乎有问题、因为一旦 Vout 等于或大于0.95*Vout (PG =高阻抗) 、LED 将关闭、因为 FET 的栅极和源极引脚电压相等。 由于它是 PMOS、因此需要栅极引脚相对于源极引脚具有负电压才能导通 FET。 在这种情况下,LED 仅在 PG 为低阻抗时亮起,即输出电压小于或等于0.90*Vout 时亮起。 (注意:将 D1替换为 LED、将 Q1 (NMOS)替换为具有更高电流能力的 Q1)。

    Vth_PG 电平

    答案:Vth_PG 使用电阻分压器感测 Vout、因此不限于800mV。 请参阅 EVM 用户指南文档(SLVU437A)中获取的上面的波形、其中 PG 变为高电平、仅 Vout = 3.3V

    FB 电阻分压器标准

    回答:400K 或130K 都正常、但最好在原理图中的 R3上使用130K、以确保 FB 引脚不会受到外部噪声的影响。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    非常感谢您的回答! 关于 PG 引脚、根据您提出的原理图、在热关断或 UVLO 关断期间、LED 只会因为 TLV62130会关断其输出而保持熄灭状态、这是正确的吗? 我故意使用 PMOS、因为根据数据表、当输出电压处于标称值(>95%的输出电压)内时、IC 看起来会通过启用集成式 N-MOSFET 来灌入电流、并且在电压处于该限制范围内时、始终保持 N-MOSFET 导通。 现在、我了解到这实际上是相反的行为- IC 仅在 VFB≤VTH_PG 时才将 PG 保持低电平。 但是、如果我回答正确、这意味着 PG 无法连接到任何外部电源轨以指示电源正常、因为热关断期间 PG 引脚将保持在高阻态 总之、感谢您的澄清、非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yury、

    如果发生热关断或 UVLO 关断、LED 将保持熄灭状态。 对于建议的电路、即使 PG 为高阻抗、LED 上也不会有电源(禁用 Vou)来开启它、与原始电路相同 (唯一的区别是原始电路、它将暂时打开、直到 Vout 不足以为 LED 供电)。

    如果 您希望  在关断、UVLO 和热关断期间 PG = L、则可以选择 TLV62130A。  这将通过 PG 上的外部偏置满足您的要求。  参见图 内容。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、Excel! 我将重新设计我的电路板、以符合您的建议!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yury、

    很好。
    我现在要关闭这个线程。
    如果再次遇到任何问题、请随时发送您的查询。


    此致、
    Excel