This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CLK/RT 模式改变

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54320, TPS54310, TPS54350, TPS54824, TPS54424, TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791288/clk-rt-mode-change

主题中讨论的其他器件:TPS54320TPS54310TPS54350TPS54824TPS54424TLV62130

尊敬的所有人:

以下注释写入 TPS54320的数据表中;
"TI 不建议从 CLK 模式切换回 RT 模式、因为内部开关频率在恢复至 RT 电阻器设置的开关频率之前首先降至100kHz。"
即使我们更改模式、是否有器件也不会出现这种现象?

VIN=8.4V (2节电池)

VOUT=4.5V
Iout=1A 至3A

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平移、

    根据您的输入电压、您可以查看 TPS54310或 TPS54350。 这两种情况都不使用 PLL 作为同步时钟。 让我们知道其中之一是否起作用。 它们都是3A 解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、John。
    我在问题中添加了输入电压。
    我的客户将尝试使用 TPS54350。
    谢谢、
    PAN-M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    我想再补充一条建议。 在 TPS54424/TPS54824中、我们改进了从 CLK 模式到 RT 模式的转换。 这些器件无需等待开关频率衰减至最低100kHz、而是等待典型值为10µs μ s 的固定时间周期、而没有时钟边沿转换回 RT 模式。 当前 TPS54424数据表中的图34显示了随此更改而改进的转换。  当转换发生时、输出上仍然有一个小的下冲和过冲、但它通常不大于负载阶跃后的下冲和过冲。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细信息、Anthony。
    我将按顺序检查这些器件。
    谢谢、
    PAN-M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、Anthony、

    我收到了客户的意见。
    TPS54350->总尺寸(IC、L)较大。
    TPS54424->成本很高(需要评估10us 是否影响画面)。

    他们说、他们想要评估 TLV62130、这似乎能够在成本方面满足要求。
    该器件可能可用、因为时钟速率很高。

    谢谢、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PAN-M、

    好的、让我们知道他们发现了什么。