This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:BQ33100

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792434/bq33100-bq33100

器件型号:BQ33100

尊敬的先生:

我已经下载了 bq 评估软件版本0.9.92、但软件似乎支持 BQ33100版本0.15、但我们的器件是0.16、bq 0.9.92是最新版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    bq33100的最新版本为0.9.92、其中包括:

    bq33100 v0.16 (开发:3100、版本:0.16)-3100_0_16

    遗憾的是、v.13似乎在产品页面上提供下载、而不是 v.16

    感谢您的反馈! 我已通知工具团队更新安装程序。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的回复。

    由于我们迫切需要完成 bq33100校准、您能告诉我什么时候可以从 TI 的网站更新中获取更新的安装程序、或者可以直接发送安装程序链接吗?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    更新程序安装程序的请求是上周12日提出的。 在网站上、它仍然没有更新、可在以下网站找到: www.ti.com/.../toolssoftware

    bq33100评估软件链接旁边的日期将从2013年5月23日更新到更新程序访问网站时的更新日期。

    这种情况应很快发生、但如果周一之前没有发生、请给我发送 DM、我们将找到其他方法。

    此致、
    Bryan Kahler