This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80最新固件版本

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793650/bq40z80-bq40z80-last-firmware-version

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你(们)好

我的客户使用 bq40z80 EVM 进行测试。

它们使用 BQstudio V1.3.86.3和 4800_0_04-bq40z80.bqz。

BQstudio 连接 BQ40Z80、没关系。

但当他们尝试化学更新时、会在"Program Selected Chemistry (对选定化学进行编程)"之后出现错误

请参阅下图。

我认为 BQ40Z80的 FW 版本(V0.02)与 bqz 版本(V0.04)不匹配。

您能否提供 BQ40Z80的最新固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、

    请确保您的 bqz 文件是您在器件上运行的固件的正确版本。 如果器件固件版本不是0.04、这就是导致该不匹配的原因。

    请改用0_02版本、或使用版本0.04固件对器件进行编程。

    此致、
    Bryan Kahler