This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:稳压器器件选择

Guru**** 2391875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25010, LM25011, TPS54140, TPS54160, LMR14020, LMR14030, TPS560430, LMR23625, LMR23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790736/lmr14020-regulator-part-selection

器件型号:LMR14020
主题中讨论的其他器件:LM25010LM25011TPS54140TPS54160LMR14030TPS560430LMR23625LMR23610

你(们)好。  

我正在寻找具有以下规格的降压稳压器:

- 9 - 36V 输入

-3V3输出

-能够实现超过500mA 的电流

-易于焊接的封装

-低成本

是否有任何建议?

我目前已选择以下器件:

LM25010

LM25011

TPS54140

TPS54160

TPS57140

LMR14020

LMR14030

TPS、LM 和 LMR 系列有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最大负载电流是多少? 这是选择合适的降压转换器的关键因素。

     如果负载电流低于600mA、建议使用 TPS560430。

    LMR23610 用于1A 负载、LMR23625或 LMR14020用于2A 负载。

    LM 和 LMR 系列是美国国家半导体公司的产品系列、TI 于2011年收购了该产品系列。 无论应用是 TPS 还是 LM/LMR 系列、您都只需查看并选择最新发布的器件即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负载电流可以高达600mA、也可以低至200mA。  TPS560430 勉强符合规格。 我需要一个具有更大电压范围和750mA 以上电流的器件。

    请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请根据您的应用尝试 LMR23610 36V/1A 或 LMR14010 40V/1A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    LMR 器件看起来很好! 它比我建议的 LMR 器件更好吗?

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LMR23610和 LMR14010比其他 LMR 和 TPS 器件更具成本效益、比 LM2501X 器件更易于使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我的应用、以下选项似乎更便宜:

    LM25010
    LM25011

    您可以看到这些器件有任何问题吗? 这两者之间的区别是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM2501X 使用 COT 控制、而 LMR 器件使用峰值电流模式控制。 您可以查看 LM2501X 数据表上的图21、了解开关频率随 Vin 的变化、LMR 器件具有固定开关频率。 请咨询当地的 TI 经销商以比较器件预算价格。