This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:电流尖峰限制在10%负载上

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791553/ucc28070-current-spikes-to-limit-on-10-load

器件型号:UCC28070

您好!

我正在基于 UCC28070设计3kW PFC、我遇到了电流调节器的奇怪问题。

我已连接350W 输出功率的电阻负载、并开始缓慢增大 调节变压器上的电压、但当 IC 开始工作时、电流会到处跳转。 当我将电压降至70V 时、它将开始正常工作、而不会出现电流尖峰。

来自 La 的 I 封闭电流波形和 CSA 引脚上的感测电流。 什么可能导致这样的问题? 我应该测量其他波形吗?  

还添加了包含已用参数的 Exel 表。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记添加 Exel 工作表。

    e2e.ti.com/.../UCC28070-Design-Tool-_5F00_RevA-_2800_3kw-pfc_2900_.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 kovama1、
    我注意到三个问题:
    (1) UCC28070的最小开关频率为30kHz、您以10kHz 的频率运行
    您应该使用最小开关频率为10kHz 的 UCC28070A
    (2)计算器建议的最小电感为830uH、您已选择使用250uH。
    这将导致严重的不连续导通。
    您应该使用建议的电感或增加开关频率。
    (3) CT 上的复位电阻过高、可能导致变压器饱和。

    计算器中的某些值为负值、因为您输入的是零抖动、而某些补偿组件不是建议的、但这不会导致您的控制严重丧失。
    请进行建议的更正、您的电源应该运行得更好。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    (1) 10kHz 开关频率是错误的、我实际上使用了75k Ω Rt 电阻器、因此我以100kHz 的频率运行。

    (2)这是随频率变化而修复的、现在它的精确度为83uH、因此我的250uH 线圈应该可以正常工作。

    (3)我已将复位电阻器更改为200欧姆、将复位电容器更改为43pF。

    我测量了流经线圈 A 的电流和 IMO 引脚上的电压。 看起来电流下降没有明显的原因、然后稳压器会尝试对其进行补偿、从而产生电流脉冲。

    Mayange I shoud bye components on CAOA and CAOB pin、因为这些组件与 Exel 表中计算的组件不完全相同。

    e2e.ti.com/.../UCC28070-Design-Tool-_5F00_RevA-_2800_3kw-pfc_5F00_fixed-frequency_2900_.xls

    感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 kovama1、
    在这些尖峰期间、电流看起来变得非常高。
    尝试减小 DMAX 值。 可能是由于关断时间不足以使磁芯处于饱和状态。
    如果您缩短 CSA 的时基、CSB 在这些事件期间的样子。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我还更正确地将补偿值更改为 Exel 表。  

    实际选择的有:

    e2e.ti.com/.../UCC28070-Design-Tool-_5F00_RevA-_2800_3kw-pfc_5F00_fixed-frequency-_2B00_-values-_2B00_-max-duty_2900_.xls

    我还将占空比降低至最大80%。 然后我进行了测试、但行为仍然相同(mabye too big reset capacitor?)。 我是否应该将消磁电路与齐纳二极管替代器件一起使用? 使用的电流互感器:Wurth Electronics 750316796


    测得的 CSA 和 CSB 波形:(CSB 经皮测量、具有 Yelow GDB 信号)

    感谢您的回复;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布原理图、BOM 和 PCB 布局文件,我将查看这些文档
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    花了一些时间、但我为您准备了请求的文件。

    我的 PFC 设计由3个独立的电路板创建。 UCC28070模块、MOSFET 驱动器和电源板。

    它能够在三个具有非理想功率因数的充电座上运行,但现在我正在尝试使其在一个相位上运行;)

    在原理图中找到并解决的故障:

    在 UCC28070模块中、VREF 上缺少电容器=>添加了

    在 UCC28070中、电路板设计中的 C4是未连接的接地、C4 =>通过电线连接固定

    在用于 PWM 斜坡和偏移电路的电源板中、电容和电阻器的 VCC 和 GND 信号不匹配=>使用板载电线进行维修

     

    感谢您检查我的设计

    e2e.ti.com/.../Driver.zip

    e2e.ti.com/.../PFC_5F00_-new-values.zip

    e2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_new-values.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我今天做了一些测试。 我尝试添加更多输入电压(300V/AC)、并且电流尖峰更低。 但总体而言、它仍然不稳定。

    我发现通道 B 的行为怪异。 它看起来每4次脉冲就会丢失。

    同时测量 CSA (黄色)和 CSB (蓝色)引脚:

    然后、我测量了引脚 CSB 和带探头的电流过线圈 B:

    看起来、随着电压电流的增加、这仍然是愚蠢的事情、但在频率更高的情况下、它不会上升到电流限制。

    希望这能有所帮助

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我更改了 VSENSE 和 IAC 上的滤波电容值、电路开始更好地工作。

    下周我将尝试增加更多负载、希望它能正常工作。

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    这些波形要好得多、我可以看到您位于正确的路径上。
    如果我们可以提供进一步的帮助、请打开新帖子。
    此致
    John