This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196的外部器件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793657/external-parts-of-tps61196

主题中讨论的其他器件:TPS61196

我们有关于 TPS61196的问题。

问题1. REF 引脚的电容。

在数据表第1页的简化版原理图中、

REF 引脚的电容为2.2µF μ F。

但 EVM 用户指南中 REF 引脚的电容器为0.33µF μ F。

请告诉我们电容值不同的原因。

问题2.

请在数据表第1页  中说明 C4的用途简化版原理图。

在功能方框图数据表第11页中找不到该电容器。

问题3.

请告诉我们为何在数据表第1页  中添加 R5的原因简化版原理图。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、
    1、连接到 VREF 引脚的电容用于调整软启动时间、1uF 至4.7uF 正常、您可以更改此范围的鼓。
    2. C4只是用来减少 UVLO 引脚的纹波、这不是很重要的组件;
    使用 R5与 C5配合、为 UVLO 引脚提供 RC 滤波器。 这取决于您的实际应用。 可以将其删除。
    此致
    肖恩