This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:LM5118-Q1

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118-Q1, LM5118, LM5141, PMP15041, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791914/lm5118-q1-lm5118-q1

器件型号:LM5118-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5118LM5141PMP15041TPS54360

大家好、

我正在使用 LM5118-Q1降压/升压控制器。在空载条件下、它需要5到7mA 的电流。我需要 工作静态电流小于500uA。请尽快反馈您的宝贵反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Govenhan、

    感谢您提出问题。

    遗憾的是、当 UVLO 引脚被拉高时、LM5118的电流消耗通常为4.5mA (请参阅数据表中的电气特性表)。 无法降低该电流。 您的应用规格是什么? 我可以帮助查找工作电流较低的器件。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

     

    由于此电源控制器 IC 专门用于汽车应用,因此我们期望在微安(非关断模式)下具有非常低的“无负载”电流,同时仍提供输出电压。

    整个仪表组的睡眠模式电流要求本身< 1mA。 我们管理了仪表组中的其他负载、以在睡眠模式下消耗更少的电流。

    但我们无法控制电源 IC。 此外、我们无法使用关断模式、因为我们的 MCU 需要在睡眠模式期间通电。

    请建议一种方法、将 LM5118-Q1电源 IC 中的空载电流最小化为小于50uA (在3V 至60V 输入电压范围内)、仍提供7V 的输出电压或建议满足我们要求的不同器件。

    我已详细介绍了我们对开关模式电源的要求、请参阅以下内容。

    输入电压要求:3V 至60V

    对于 (3至60V 输入电压范围)、无负载电流应小于50uA、但仍提供7V 的输出电压。
    对于车辆中的拖转启动情况、电源应能够在3V 输入电压下提供恒定的7V 和3A 电流。
    输入电压标称值:13.5V 和27V
    输出电压:可调节(使用7.0V)
    最大持续输出电流:3.5A
    标称输出电流:1A
    工作温度范围:-40至95°C
    所需的汽车级
    安装类型:SMD
    零部件路线图:从现在起至少10年

    组件必须承受:
     1、ISO 7637脉冲1、2A、2b、3a、3b、4级

    2. ISO 16750-2负载突降脉冲
    12V 系统:US - 101 V、 Ri - 0.5 Ω、TD - 400 ms

    24V 系统:US - 202 V、 Ri - 1 Ω、TD - 350 ms

    电源 设计、以与 EMC 兼容
    CISPR 25 4类

     4.辐射发射:
    测试方法:符合 ISO 13766
    测试电压:13.5 =+/- 0.5V
    仪表工作范围:中量程
    频率范围:30至1000MHz (1GHz)
    测试方法和条件:适用于 ESA 测试的窄带和宽带发射

    频率:30至75MHz
    窄带辐射参考限值(dBu V/m)峰值:54
    宽带辐射基准限值(dBu V/m)峰值:64

    频率:75MHz 至400MHz
    窄带辐射参考限值(dBu V/m)峰值:44 + 15.13 log (频率、MHz/75)
    宽带辐射基准限值(dBu V/m)峰值:54 + 15.13 log (频率、MHz/75)  

    频率:400至1000MHz
    窄带辐射参考限值(dBu V/m)峰值:55
    宽带辐射基准限值(dBu V/m)峰值:65

     

    谢谢、

    Govendhan。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Govendhan、

    如前所述、无法降低 LM5118的工作电流。 当 UVLO 引脚被拉至高电平(稳压输出电压)时、VIN 引脚通常将灌入4.5mA 电流以及驱动外部 MOSFET 所需的电流。 目前还没有一个解决方案符合应用有关输入电流要求的标准。

    最好的解决方案是将 LM5150用作预升压加上将 LM5141用作降压。 请看一下 PMP15041。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garrett、

    感谢您的回复。 我们能否将 LM5150作为预升压加上 TPS54360作为降压进行检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    负责的工程师现已不在办公室。 他将在4月23日之前答复。
    LM5150支持<1mA。 最好单独发布有关 TPS54360性能的问题、以便尽快获得答案。
    此致
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EricLee:

    感谢您的宝贵反馈。