This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:LMG3410

Guru**** 2381290 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793295/lmg3410r070-lmg3410

器件型号:LMG3410R070
主题中讨论的其他器件:UCD3138

我有一个经典的"正向"转换器型输出整流器。 不能将其转换为2接地基准同步整流器版本。

请参阅随附的 pdf 文件。 我们将使用2个 LMG3410。  有3个这样的对。

每个输出为380V @1安培。 我可以在 pdf 中显示的浮动条件下使用 LMG3410吗?

当然、我必须具有浮动电源、 同步脉冲耦合等

还有一件事:在这个超高效率电路中、我们必须打开整流  、因为我们可以看到它们是否是自换向二极管。

GaN 没有   这种情况、第三个四路压降是不可接受的(7.6V?)

那么、我们是否可以输入并联二极管?

这种情况下,我们又怎能不这样做呢?

请记住、我们必须感应电流以获得同步整流时序。 供参考:它是一个谐振交流/直流转换器、因此电流必须很早开始。

Thnx
Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    很抱歉、我无法看到您的 PDF。 请再次附上、以便我可以提供帮助吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、这里 是:jpg & pdf 格式。

    希望这能正常工作。

    Thnx 很多

    e2e.ti.com/.../typ_5F00_frwrd_5F00_rect3410.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    感谢您的更新。 确保您可以悬空接地、只要您可以提供隔离式电源和数字 PWM 信号即可。

    对于第三象限问题、我认为如果您能够更好地控制死区时间、这不会带来大量额外损耗。 我们的许多客户最终都可以使用它、而无需添加额外的二极管。 死区时间小于50ns 时、第三象限损耗较高的损耗仍然可以忽略不计。 我不建议使用二极管、因为它会给您带来额外的电容损耗和反向恢复损耗。 但是、从技术上讲、如果您真的想、这是可以实现的。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须同意大家的看法-无需添加二极管。 它将导致许多其他问题。 是的、我们可以管理死区时间-我们的控制器是 UCD3138。