This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:将15V 转换为12V 时的发热问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791368/tps62136-heating-issue-while-converting-15v-to-12v

器件型号:TPS62136

您好!

 I M 面临将15V 转换为12V 的 TPS62136的发热问题。 电路原理图如下所示。 我的输入电压为15V。 我 希望 负载的电流 为2.5A。 我需要12V 输出。   是否有人 能帮助 我们解决这个 问题?  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mebin、

    假设 R6是 DNP 组件、您的原理图在我看来很好。
    请您与我分享您的布局。 此外、您能否更详细地描述加热问题? 您在多少个器件中看到了这个问题?

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回答。 附加布局详细信息。 我已将此电路与其他 电路一起实现。  

    已附加以下所有图像。 顶部和底部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mebin、

    感谢大家分享原理图和布局。
    我仍然不知道您遇到了什么发热问题。 请向我解释一下。
    但是、布局需要修订。 请移除器件引脚上的过孔。 此外、使 L1更靠近 SW 引脚、并使其与 SW 的连接更厚、因为高电流会流经该连接。 请遵循第34和35页器件 DS 中提到的所有提示。

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mebin、

    您是否收集了有关您的加热问题的更多信息、以便我们更好地帮助您?
    Omar 的帮助是否为您提供了足够的信息来解决您的问题?
    非常感谢!

    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的快速回复。

    在将15V 降至12V 时会发生加热问题、此12V 用于电池充电(MCP73844T-840I/MS)。 我将重新设计现有的 PCB、然后再次检查发热问题、之后我将返回给您。